This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:HTOL 参数

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501099/tms320f280037c-htol-parameter

器件型号:TMS320F280037C

工具/软件:

尊敬的 Champs:

您 β 帮助检查 F280037C 和 F280025的 HTOL 测试中的 EA 和 Δ T 值吗? 我们的客户要求这样做。  

谢谢!

 

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    让我从我们的可靠性团队那里查询一下。  请允许我在几天内得到一些答案。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    抱歉、我们需要获得有关这些参数的更多详细信息、因为我们的可靠性团队不熟悉这些术语、 您能获取有关每个术语含义的更多详细信息(例如:Av、at、beta、EA)吗? K. Tu、TS)。  这些问题是否与安全或老化有关?

    谢谢、

    Joseph