This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:GPIO 内部弱上拉电阻

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493793/tms320f28p659dk-q1-gpio-internal-weak-pullup-resistance

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

它们在 F28004x 和 F28P65x 上请求 GPIO 内部上拉电阻值。

我们在 F28003x 和 F28P55x DS 上指定了该值。

我们能否提供上拉电阻值信息? 我们是否会这样做?并将在下一个版本的 F28004x 和 F28P65x DS 中进行更新?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Champ、

    有没有机会获得任何关于此的更新?

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    很抱歉耽误你的时间。 让我与设计团队快速确认一下、然后返回给您。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masoud:

    是否从设计团队中听到过?

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    我刚从设计团队那里得到确认、 P65器件的 GPIO 内部上拉电阻是相同的。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    感谢您的更新。

     对于 P65器件、GPIO 内部上拉电阻是相同的。

    您是否要说明哪个设备与哪个设备相同? 我需要 F28004x 和 P65这两个值。  

    请注意、F28003x 和 F28P55x  内部上拉电阻器略有不同。

     (F28003x)

      (F28P55x)

    那么、我们能否在 F28004x 和 F28P65数据表的下一版本中讲解这个参数?

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Johnny、我们将在下一个版本中添加此零件。 P55与 P65具有相同的电阻。 此外、28003和28004具有相同的电阻。

    此致、

    Masoud