This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:需要的帮助:EPWM_setActionQualifierContSWForceAction 未设置 PWM 高电平

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502314/tms320f2800137-help-needed-epwm_setactionqualifiercontswforceaction-not-setting-pwm-high

器件型号:TMS320F2800137

工具/软件:

尊敬的专家:

根据我们的工程要求、我们需要设置 PWM 输出 高电平 相差不超过40毫伏。 为了实现这一点、我们使用EPWM_setActionQualifierContSWForceAction()EPWM_AQ_SW_OUTPUT_HIGH参数的函数。 不过、尽管如此、PWM 输出仍保持不变 驱动至低电平

为了进行调试、我们创建了一个最小/空工程并相应地配置了 PWM。 下面是我们使用的配置。 您能查看一下并帮助我们解决问题吗?

期待您的支持、以解决此问题。

此致、

Ankit Saxena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀,我的坏! 请忽略这个—只是我的一个愚蠢的错误