This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:SysConfig 中 TXBTIE 和 TXBCIE 的相应设置在哪里?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1486870/tms320f28p550sj-where-is-the-corresponding-setting-in-sysconfig-for-txbtie-and-txbcie

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

当 使用专用 TX 缓冲器时、用户需要 为 TX 中断设置 TXBTIE 和 TXBCIE。

在 SysConfig 中、您能否明确地向我们显示  TXBTIE 和 TXBCIE 的选项?

即 SysConfig 中的哪些选项用于这些 API?

MCAN_txBufTransIntrEnable ()

MCAN_getTxBufCancellationIntrEnable ()

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、champs

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    如果您在 syscfg 中启用中断、则需要在添加 TX 缓冲区请求之前调用"CAN_txBufTransIntrEnable"。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    您意味着 到目前为止、SysConfig 中没有 MCAN_txBufTransIntrEnable ()的此类选项。

    因此、用户必须在代码中自行启用它。

    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wayne、

    是的。 SysConfig 不会生成代码来启用 TXBTIE (TX 缓冲区传输中断)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

    感谢您的确认。

    请帮助让 SysConfig 团队添加这些功能、因为这些功能既可以是基本功能、也可以是常用功能。