This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-TMS320F28377D:与双核 EP 的工程生成和刷写相关的查询

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501888/tms320f28377d-ep-queries-related-to-project-generation-and-flashing-for-dual-core-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D-ROM EP
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28377DC2000WARE

工具/软件:

您好团队:

我们正在使用  TMS320F28377D、希望您 提供以下帮助

  • 我们如何为双核生成2个项目,所有启动、初始化代码和空 main.c ?
  • 为此目的需要哪些附加设置?
  • 我们可以一次性刷写两个十六进制文件/二进制文件吗? 如果是、则需要哪些设置?
  • 是否有任何启用/禁用核心2的配置? 如果是,我们可以在哪里找到它?

如有任何在这方面可能有帮助的其他信息、请告知我们。