This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:XDS110调试探针

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502008/tms320f28379d-xds110-debug-probe

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

您好、  

我正在尝试连接 XDS 110调试探针、看到以下错误:  

[开始:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -S integrity

[结果]


----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------

C:\Users\Sumit~1.DUT\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1281\0\BRDDATAC\testBoard.dat

----- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------

该实用程序选择了100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"STEP 26 2024"。
库构建时间为"10:09:41"。
库软件包版本为"20.0.0.3178"。
库组件版本为"35.35.0.0 "。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- [打印重置命令硬件日志文件]------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为"0"(0x0000)。

----- [发生错误、此实用程序已中止]------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为"-233"(0xffffff17)。
标题为"C_ERR_PATH_BROKEN "。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

我该怎么办? 我使用 F28379D 作为微型滤波器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是 LaunchPad 还是 controlCARD?

    有关调试步骤、请参阅 JTAG 连接调试指南、特别是第4.1节:

    此致、

    马特