This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:LLC 拓扑中的可变输出电压范围(通过 MCU 实现)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23454, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500472/tms320f280049c-variable-range-of-output-voltage-in-llc-topology-implemented-with-mcu

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:PMP23454TIDM-02002

工具/软件:

您好、

目前、我们正在按照以下要求评估 LLC 电源应用的控制架构:

  • 输出功率:2.5kW

  • 输入电压:200V 交流

  • 输出电压:高达65V (也在考虑48V)

  • 输出电压必须向下调节至接近0V、或至少调节至低于标称目标的50%。

如果您能提供任何产品是否支持如此宽的输出电压范围以及您建议的配置、我们将不胜感激。

对于这种需要非常宽输出电压范围的应用、
利用 C2000 MCU 实现使用数字控制的 LLC 转换器是否可行?

我们感谢您提供以下方面的建议:

  • 是否可以将输出电压控制在远离谐振频率区域的位置

  • 如何与 SR (同步整流器)控制协调、尤其是在低电压附近安全关断

  • PWM/ADC 频率和环路时序等重要注意事项

如果您有任何相关的参考设计(TIDA、tidm 等)或示例软件资源、我们将不胜感激、如果您也能分享这些资源。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    上面提到过、输入为200V AC。 您是否在寻找 PFC + LLC 拓扑?

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    我们想知道的是、使用 C2000的 LLC 配置时、在上述条件下是否可以实现低压输出。
    根据其他帖子、我们已确认使用 PMP23454模拟 LLC 控制器(UCC256601)似乎可以实现这一点。

    据我所知、通过使用 C2000进行数字控制、可以自由降低工作频率、因此可以利用低于谐振频率的工作区域。

    如果您能提供任何参考信息或参考设计、或就可行性提供任何建议、我们将不胜感激。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您可以查看我们的 CLLLC 参考设计 TIDM-02002 https://www.ti.com/tool/TIDM-02002 。 它 可以在高于和低于谐振频率的频率下运行。

    谢谢

    Srikanth