Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户遇到了一个非常类似的问题。
他们在 自己的电路板上测试 TI 示例(串行闪存编程器+ C2000ware 中的示例和 APP)、并会看到如下所示的编程器错误。

但是、如果他们使用 C2Prog、则流程成功。
是否知道此处的问题可能是什么?
此致、
挂起。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户遇到了一个非常类似的问题。
他们在 自己的电路板上测试 TI 示例(串行闪存编程器+ C2000ware 中的示例和 APP)、并会看到如下所示的编程器错误。

但是、如果他们使用 C2Prog、则流程成功。
是否知道此处的问题可能是什么?
此致、
挂起。
挂起、
您能否尝试执行 本文中讨论的调试步骤 并报告您的结果?
此致、
Alex
您好 Alex、
我们已经完成了一些与相关主题类似的测试、如下所示。
-尝试使用与客户不同的内核。 仍然存在相同的 FMSTAT 01010错误、但地址为不同的0x8b940
-当故障发生时读取存储器,闪存已被擦除,但编程正确。 以下是在0x82000处发生故障时的映像

-由于 C2Prog 编程成功,在我们所关注的范围内应该没有故障的闪存单元。
-通过 Uniflash 成功加载应用程序(使用示例)。
这些测试应涵盖相关主题中的一些测试。
您能否分享 我们接下来需要确认/排除的内容? 这将更有助于 分享目标或想法 、同时提供具体步骤、因为我们因时区而滞后。 如果您告诉我们目标、如果具体步骤不能实现、我和客户可以尝试以某种方式达成目标。 不过、 如果您 能提供一个具体步骤作为参考、不胜感激。
请注意、相关主题最终会在 FA 中出现、但我的客户之前已经执行了 FA。 (然后、问题是触发不可纠正的闪存 NMI。 该板是相同的那些今天测试) FA 认为它是垫裂纹问题. 他们转而发布没有焊盘裂纹问题的 PVC 产品、但仍有刷写设备的问题。
此致、
挂起。
您好 Hang、
对于 CCS 的后续步骤、我们是否通过以下方式确认操作:
1)将引导模式设置为0x815A (地址为0xD00)。
2)加载内核的符号
3)运行 CPU1目标
4)运行具有示例文件的串行闪存编程器(如果可以、Visual Studio 访问可能会有所帮助、执行 工程包含的.sln 文件 C2000Ware_5_04_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer\serial_flash_programmer.sln、 通过 Debug->Properties->Configuration Properties->Debugging->Command Arguments 添加参数等参数。) 示例如下图所示。



内核和应用的示例文件可以放置在此位置:
C2000Ware_5_04_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer\serial_flash_programmer
5)在 CCS 端、将存储器窗口打开并设置为 Continuous refresh 也将很有帮助、以查看新应用是否正在填充这些字段。
谢谢。此致、
Charles