This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:reg:C2000 LAUNCHXL-F280049C 评估板问题

Guru**** 2461000 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501465/launchxl-f280049c-reg-c2000-launchxl-f280049c-evaluation-board-issue

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:

。  C2000 LAUNCHXL-F280049C   笔记本电脑中的 Code Compressor Studio (CCS)工具未检测到连接时的 TI 评估板

我们在多台笔记本电脑中尝试了这一点、观察结果也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您认为未被检测到是什么意思? 您看到的 CCS 版本和 JTAG 错误是什么?

    有关入门的详细信息、请参阅 F28004x LaunchPad 用户指南。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CCS 是在不使用工具本身的情况下访问与 TI 板的软件接口的工具

    C2000 LAUNCHXL-F280049C 笔记本电脑中的设备管理器未检测到电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    F280049C LaunchPad 应 在"Ports (COM & LPT)"下枚举为 XDS110 Class Application/User UART 和 XDS110 Class Auxiliary Data Port。 这是否未出现?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    笔记本电脑设备管理器中不会显示"Ports (COM & LPT)"下的 XDS110 Class Application/User UART 和 XDS110 Class Auxiliary Data Port。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎设备驱动程序未正确安装。 是否已安装 CCS? 有关安装和故障排除步骤、请参阅以下 XDS110调试探针指南: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#installation-instructions

    另请检查电路板的状况:

    • 确认 LED0 (位于电路板顶部靠近 USB 的位置)亮起、指示 USB 已通电
    • 验证 LED1是否亮起、表示目标和调试器已通电
    • 确认 LED3亮起、以指示调试器活动
    请参阅 F28004x LaunchPad 用户指南 以了解详情。

    从链接指南中:

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它与 CCS 工具或驱动程序安装问题无关、如所示  

    我们订购了两块板、一块板使用 CCS 工具工作正常、另一块板不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一个电路板可以正常使用 CCS 工具、而另一个电路板不能正常使用 CCS 工具。

    感谢您提供该观察结果。 如果两块电路板设置相同(路由开关、引导模式等)、则很可能出现故障。

    [引述 userid="621965" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501465/launchxl-f280049c-reg-c2000-launchxl-f280049c-evaluation-board-issue/5773351 #5773351"]

    另请检查电路板的状况:

    • 确认 LED0 (位于电路板顶部靠近 USB 的位置)亮起、指示 USB 已通电
    • 验证 LED1是否亮起、表示目标和调试器已通电
    • 确认 LED3亮起、以指示调试器活动
    [/报价]

    您能否验证 LaunchPad 的 LED 状态?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    连接笔记本电脑期间、没有 LED 亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 LED0/1/3未亮起、则电路板似乎有故障。 请通过以下故障分析链接申请新故障分析:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    此致、

    马特