This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:固件升级方案

Guru**** 2592250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498732/tms320f28p659dk-q1-firmware-upgradation-scheme

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

您好、

我正在努力开发适用于 f28p65x MCU 的固件升级解决方案。 固件从主机处理器进行验证、该处理器通过 UART 连接到 MCU。
您能介绍一下 MCU 方面应遵循的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅此 应用手册 、详细介绍了如何通过 UART 执行固件升级。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有一个主机器件、可能是 APSoC、负责 MCU 固件的验证。
    如果验证成功、我计划继续升级 MCU。
    在这种情况下、我是否可以按照此方法进行固件升级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供有关验证及其如何影响文档中突出显示的流程的更多详细信息?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    我正在为 TMS320F28P65x MCU 在生产环境中实施固件升级机制。 升级过程必须支持通过 UART 或 CAN 进行安全通信、并且包含固件完整性验证、回退机制和双组存储器等功能、以便实现失效防护操作。 TI 是否提供任何用于实现如此强大的引导加载程序的示例项目、库或指南? 此外、关于将现有 SCI 或 CAN 引导加载程序用于生产用途、是否有具体的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们没有这种稳健耐用的引导加载程序的示 例、但有几个 LFU 示例 、可用作您提到的一些功能(回退机制、用于失效防护的双组存储器)的参考。  

    此致、

    Skyler