This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:What's 在 CCS_20及更高版本的工作区中加载 CCS 工程的命令

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503163/f29h850tu-what-s-the-command-to-load-the-ccs-project-in-the-workspace-for-ccs_20-and-above

器件型号:F29H850TU

工具/软件:

我 alreadty 向 CCS_Theia 提出了相同的问题
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434695/tms320f28388d-ccs_workspace-is-not-being-added-in-ccs_theia-through-the-command-line/5504168#5504168


这对我很有帮助  

但当我尝试为 CCS_20运行相同的命令时、日志显示失败  

!消息"运行延迟的 IDE 操作"期间发生内部错误。

(我正在尝试使用28x-arm)

您能否验证该命令是否也适用于 CCS_20?

此致、


Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当我尝试使用 CCS 20.1.1时、--root-dir 选项似乎可以按预期工作。 您使用的命令行字符串是什么? 在命令提示符下显示所有输出的屏幕截图将会很有帮助。

    请注意、这是周五和下周一的假日、因此可能会延迟回复。

    谢谢

    Ki