This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何使用 InstaSPIN-FOC 来识别感应交流电机

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501326/tms320f28027f-how-to-use-instaspin-foc-to-identify-induction-ac-motors

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:

专家、您好:
我遇到了 InstaSPIN-FOC 的主要问题。
当我使用 Lab5b 例程时、我不知道如何通过设置 gMotorVars.Flag_enableUserParams=false 来使程序识别电机?
我用 gMotorVars.Flag_enableUserParams=false 启动程序、它似乎进入参数识别过程、但一段时间后、状态进入 EST_UserFlux State_Rated、并在不久后切换到 State_Error。

当我提到 Lab2b 例程时、请按照 InstaSPIN 工程和实验室用户指南中的说明分别配置 gMotorVars.Flag_enableSys=1。 gMotorVars.MotorVars=1 Flag_Run_Identify、然后识别电机、此时哪个标志起着识别电机参数的作用? 另外、gMotorVars.Flag_enableUserParams=false 呢? 但是、在 Lab2b 例程中、没有地方可以使用该标志位。

总的来说、InstaSPIN 项目和实验室用户指南对我来说非常困惑、因为我不知道要使用哪个程序以及如何让程序执行电机识别或绕过电机识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过设置 gMotorVars.Flag_enableUserParams=false 来识别参数后、我们发现 RR 值非常小、然后在 gMotorVars.Flag_enableUserParams= true 之后、UserErrorCode 显示为 Freq_Hz_Low

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下用户指南、并按照步骤识别和运行电机。 您可能必须根据所使用的电机调整某些参数。

    Instaspin_labs.pdf: \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南(https://www.ti.com/lit/spruhj1)