This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:EMUSTOP 源

Guru**** 2461020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501787/tms320f28379d-emustop-source

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

你(们)好

我想知道 EMUSTOP 生成的时间是什么时候? 它将在 MCU CPU 暂停时生成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hung:

    请查看此 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618710/tms320f28069-emustop-source-and-function 

    您还可以查看 TRM 以了解更多信息。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozino

    我已经阅读了您提供的链接。 但是、该消息不是很清楚地解释何时会生成 EMUSTOP 信号。

    在 TRM 中、没有任何有关 EMUSTOP 信号的说明。 如果您不介意、请分享哪一部分进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hung Kai:

    "EMUSTOP"指  来自 CPU 的信号、在调试期间停止 CPU 。  该信号可与 ePWM 的跳闸区域子模块结合使用、以控制 CPU 暂停时的 PWM 输出行为。  

    此 E2E 文章提供了更多信息: EMUSTOP 用例

    您可以参阅 ePWM 模块下的第15.9节跳闸区域(TZ)子模块、了解其使用方法。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozino

    TRM 15.9仅显示了 EMUSHOP 跳闸 EPWM、没有任何解释来解释 EMUSTOP 触发情况

    2.在您之前的消息中、"EMUSTOP"指的是  来自 CPU 的信号、在调试期间停止 CPU "。 这是我的关切。 EMUSTOP 在 CCS 调试停止期间生成。 是非常困惑。 我担心实际情况下 CPU 暂停会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我跟 ePWM 专家一起提供有关此功能的更多说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hung:

    EMUSTOP 只是通过软件 ASM ("EMUSTOP0")实现的仿真停止。

    仅在连接了调试程序时适用。

    此致、

    Ryan Ma