This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:PV 微型逆变器的控制系统设计所需的帮助

Guru**** 2771025 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, LAUNCHXL-F2800137, PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501816/tms320f2800137-help-required-for-control-system-design-for-pv-microinverter

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F2800137PMP23069

工具/软件:

您好、
我 负责设计并网单相双级 PV 微型逆变器。 我已经设计了直流/直流转换器并实现了 MPPT 控制。 我 目前正在研究电流控制环路、需要一些指导和支持。 我将使用 TMS320F2800137 IC 作为主控制器、并 在 MATLAB 中对系统进行仿真。

我已经购买了几个 LAUNCHXL-F2800137来开始原型设计。

  这是我 使用的控制环路的方框图。

目前我 正在设计内部控制环路、即电流控制环路。 为此、我已断开直流/直流转换器并将其替换为恒定直流电压源。 我 正在尝试优化此环路、希望获得任何可能的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、雨天
    您可以按照以下参考设计进行操作、了解如何在 C2000器件上实现内部电流环路以支持逆变器运行


    1.TIDM-HV-1PH-DC-AC

    PMP23069。

    谢谢你

    Amir Hussain