This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何应用应用应用应用手册中提到的偏移补偿、采用包含3个板的 FSI 菊花链?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501789/tms320f28388d-how-can-i-apply-the-skew-compensation-mentioned-in-the-application-note-having-an-fsi-daisy-chain-with-3-boards

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

我想在单线通信中找到 delayTapD0和 delayTapClk。 在 spracj9中的示例之后、我使用了代码 fsi_find_optimize_delay_device1.c 对于1个主器件和1个从器件、一切都正常、但对于1个主器件和2个从器件、我该怎么做? 还有其他方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    我正在查看该主题。 我很快就会回来给你!

    谢谢、
    Susmitha.