This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:发出与目标的连接

Guru**** 2461010 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503044/launchxl-f280039c-issue-the-connects-to-the-target

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队

我购买了 LAUNCHXL-F280039C 板 (2号)、但两者都不连接到目标(这意味着我无法从 CCS 进行编程)。 我遵循了您团队在不同解决方案中建议的所有说明、但问题未解决。  我已经按照以下步骤、将 XDS110编程为您的建议

  1. 以下步骤会将模式更改为 DFU (xdsdfu -m)

C:\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m

USB 设备固件升级实用程序

版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110器件...

<<<< Device 0 >>>

VID:0x0451   PID:0xbef3

器件名称:  采用 CMSIS-DAP 进行 XDS110嵌入

版本:      3.0.0.22

制造商: 德州仪器(TI)

序列号:   CL391078

模式:         运行时

配置:标准

 

将器件切换到 DFU 模式。

  1. 用于验证的是模式

C:\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序

版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110器件...

<<<< Device 0 >>>

VID:0x1cbe   PID:0x00ff

设备名称:  TIVA 设备固件更新

制造商: 德州仪器(TI)公司

序列号:   00000000

模式:         DFU

找到1个器件。

  1. 以下说明下载下面的固件

C:\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware_3.0.0.22.bin -r

USB 设备固件升级实用程序

版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110器件...

正在将 firmware_3.0.0.22.bin 下载到器件...

C:\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>

 

  1. 现在、重新检查模式。

 

C:\>cd \ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

C:\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序

版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110器件...

<<<< Device 0 >>>

VID:0x0451   PID:0xbef3

器件名称:  采用 CMSIS-DAP 进行 XDS110嵌入

版本:      3.0.0.22

制造商: 德州仪器(TI)

序列号:   CL391078

模式:         运行时

配置:标准

找到1个器件。

请建议如何将 LAUNCHXL-F280039C 与 CCS 连接并上传程序。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关如何启动调试会话并对器件进行编程的步骤、请参阅有关 CCS 调试环境的文档。 如果您遇到任何 JTAG 连接问题、请参阅: https://www.ti.com/lit/spracf0

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 先生、

    该 launchxl-F280039C  使用 cJTAG 2引脚高级模式连接到目标。 这是从目标配置中选择的、可以解决问题。

    此致