This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812 -我们使用 CCS3.3中创建的包含 BIOS_5_33_06的项目

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501273/tms320f2812-tms320f2812---we-have-used-the-project-created-in-ccs3-3-with-bios_5_33_06

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:

我需要将我的工程迁移到最新版本、并且我已经尝试安装 CCS12.8、但无法正确迁移。
1)无法打开/编辑 tconf 文件,  

2)无法正确编译  

有人能帮我将 CCS3.3迁移到最新版本的 CCS 吗?

注意:
我安装了 CCS12、因为在某些 TI 论坛上它最多提到 CCS12、它支持 TMS320F2812。

我不知道如何在我的 Windows 11中正确地迁移到更高版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muruganandham:

    您能否提供有关所看到错误的更多信息? 您能否确认能够导入该工程? 您是否有合适的 DSP/BIOS 库、以便查看/编辑 Tconf 文件。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 BIOS 设置5_33_06、因为编译失败。 我已根据旧的.pjt 安装了最新的 BIOS_5_42_1_09并修改了.project 文件
    现在、我可以成功编译。

    此致  
    Muruganandham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muruganandham,

    很高兴听到问题得到解决。

    此致、

    Aishwarya