This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:RFFT 幅度调节

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498504/tms320f28379d-rfft-magnitude-scaling

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在对具有100Hz 谐波、采样频率为10kHz、大小为512 RFFT 的信号执行 RFFT 分析。 我面临两个问题

1) RFFTmagBuf 中的输出与信号幅度相比巨大、是否有任何应乘以的比例因子以获得正确的幅度。

2)我在适当的频段没有得到正确的幅度,可能是什么错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreelakshmi,

    抱歉、延迟的回复、您正在使用 C2000Ware 中的哪个示例?

    输入信号的振幅范围是多少?  

    谢谢、

    Sira