This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:闪存工作要求、F28P65与 F280049

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501447/tms320f28p650dh-flash-operation-requirements-f28p65-vs-f280049

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

尊敬的专家:

在 F280049数据表中、它表示具有2个存储体的器件可以在一个存储体上运行代码、以便对另一个存储体进行编程。

然而、F28P65有5个组 、但仍要求仅在 RAM 上执行代码。

为什么会有这样的差异?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我正在研究这个问题、是为了看看对 F28P65x 发表这一评论是否有特定的原因。 我会尽快回复您。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    Unknown 说:
    但是、F28P65有5个组 、但仍要求仅在 RAM 上执行代码。

    F28P65x 数据表中的措辞不正确。 其工作方式与 F28004x 相同。  

    我将在下一版本的 F28P65x 数据表中对其进行更正。 感谢您指出这一点。

    此致、

    Marlyn