This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CCS 未打开

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504315/tms320f28388d-ccs-does-not-open

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

我尝试安装 Code Composer Studio、但 CCS 未打开。
我安装了版本11.2.0、12.5.0、12.7.1和12.8.1。
所有版本都出现同样的问题。
运行程序并选择工作区时、程序将关闭、并且不会显示错误消息。
我已尝试更新显卡驱动程序、禁用所有防病毒程序、重新安装所有版本以及更改工作区路径、但不起作用。

附件是一个视频链接、该视频演示了我的症状。
https://youtu.be/g6W71-dSZ6Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Juhyeok、

    我已经将该主题路由给 CCS 专家。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juhyeok,

    这绝对是奇怪的行为。

    您可以尝试清除 Texas Instruments AppData 文件夹吗? C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments\

    谢谢、

    Ricky