This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:申请 TMS320F28377D 电机控制固件的推荐开发环境

Guru**** 2656155 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28377D, C2000WARE, SYSCONFIG, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501643/tms320f28377d-request-for-recommended-development-environment-for-tms320f28377d-motor-control-firmware

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig、controlSUITE、 LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在基于启动新电机控制应用的固件开发  TMS320F28377D  微控制器、并希望确保我们根据您的推荐版本和工具链设置我们的开发环境。

具体而言、我们希望您提供以下方面的指导和确认:

  1. Code Composer Studio (CCS)的建议版本

  2. 兼容和推荐的 C2000编译器版本

  3. 所需的任何其他工具或组件(例如、

    • C2000Ware 版本

    • SysConfig 工具兼容性

    • controlSUITE (如果适用)

    • 或闪存工具的示例

  4. 为了实现稳定的开发、我们应该了解最新 IDE/编译器版本的任何已知问题或注意事项

我们的目标是确保该项目的完全兼容性和长期支持、因此您的指导将非常有助于建立稳健可靠的开发工作流程。

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要一两天的时间才能回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    希望您做得好。

    我们对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我们被封锁了。

    您能否就此提供最新信息? 我们需要这些数据来开始开发。

    请加载此申请。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    我们正在跟进之前关于在 TMS320F28377D 微控制器上进行固件开发的建议开发环境的问题(目前我们正在使用 LAUNCHXL-F28379D 开发板进行我们的活动)。 我们已使用以下版本设置开发环境:

    • Code Composer Studio (CCS) :版本20.1.1.8__1.7.1

    • 当前主页 :TI v22.6.1.LTS (CCS - TI 编译器(MSP、C2000、Arm))

    • C2000Ware :5.4.0.00版

    • SysConfig 工具 :1.23.0版

    如果您能查看上述内容并告诉我们这些版本是否完全兼容并推荐用于我们的应用程序、我们将不胜感激、因为我们将继续这样做。

    务必告诉我们、如果您发现任何潜在问题、或者有稳定性和长期支持的替代建议、我们很乐意予以考虑。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    我为延迟的回复道歉,我们出去复活节假期。

    [引述 userid="649539" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501643/tms320f28377d-request-for-recommended-development-environment-for-tms320f28377d-motor-control-firmware/5779171 #5779171"]
    • Code Composer Studio (CCS) :版本20.1.1.8__1.7.1

    • 当前主页 :TI v22.6.1.LTS (CCS - TI 编译器(MSP、C2000、Arm))

    • C2000Ware :5.4.0.00版

    • SysConfig 工具 :1.23.0版

    [/报价]

    这些都可以接受。 我们通常会建议对所有工具使用最新版本。

    此外、我还想为您介绍 C2000电机控制 SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    这里有许多示例、其中对 PI 控制器、Clarke 和 Park 变换等常见函数使用有用的库。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    没有问题,希望你有一个伟大的假期。

    感谢您的推荐。

    此外、我们想知道、我们是否可以遵循任何准则、为双核项目建立我们的开发环境  

    此致、

    Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们有 SDK 示例、下面是一个更详细的示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AX4u1JCujNz1VnDNN1Wl9g__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST

    因为电机控制通常可以使用单核来完成、所以我们没有任何双核电机示例。 通常、第二个内核用于通信和辅助控制任务。

    此致、

    Ben Collier