This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:56引脚封装外形

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504514/tms320f28p550sj-outline-for-56-pin-package

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具/软件:

尊敬的 Champs:

数据表中没有适用于 RSH56的封装轮廓

我也可以尝试  TI 网站上的"查找封装"工具、但没有结果。

从哪里可以找到它?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kien、

    TI.com 上的 RSH 包摘要存在一个已知问题、我们正在努力解决该问题。   

    我附加了 DS 上一个版本的 RSH 机械结构、因此客户不必等待此问题得到解决。

    此致、

    Matthew

    e2e.ti.com/.../RSH0056.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的答复。

    我是否可以知道客户是否希望使用低引脚数版本、可以继续设计 RSH?

    或者、它们是否应该更改为其他封装?

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户可以继续。  器件或封装本身没有问题、只有 TI.com 上的图纸不能正确显示。  我们正在努力向网络/软件包团队解决此问题。  RSH 封装是一种完全发布且支持的封装。  最近发生了这个问题,与 TI.com ,我没有确切的原因,但.