This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EMIF 的同步和异步接口(使用28377D)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503724/tms320f28377d-both-synchronous-and-asynchronous-interfaces-for-emif-using-the-28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

使用 EMIF1的 CS0、CS2、CS3、CS4。 使用 SysConfig 工具进行配置时、此工具表明 CS0只能用于同步接口、CS2、3、4可用于异步接口。

 如果同时选择这4个芯片CS0的地址线 MSB 最多支持 A12并且原始 A13的引脚作为 CAS 重复使用

这种情况下使用 CS2、3、4 A13、CS0将 CS2、3、4的最大访问地址限制为 A12。

在同时使用4个 CS 的前提下、如何设置它、以便 CS2、3和4的地址行可以达到16位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    此工具表明 CS0只能用于同步接口、CS2、3、4可用于异步接口。

    您是对的。 CS0只能用于同步存储器、CS2/3/4可用于异步存储器。

    与同步存储器连接时、最大地址信号为 A12、因为 A13/CAS 和 A14/RAS 用作列/行地址选通信号。  

    Unknown 说:
    这种情况下、不使用 CS2、3、4 A13、CS0将 CS2、3、4的最大访问地址限制 A12。

    CS0、CS2、CS3和 CS4不能同时有效。 将 A12用作 CS2、CS3和 CS4的地址引脚不会出现问题。  

    Unknown 说:
    在同时使用4个 CS 的前提下、我应该如何设置它、以便 CS2、3和4的地址行可以达到16位?

    一次只能将一个片选置为有效(低电平有效)。