This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB 时钟设置

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501113/tms320f280039c-clb-clock-setting

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

是否存在任何针对 CLB.Tile 和 CLB.register 的应用程序以不同的频率工作?

2.有什么意义吗?

何时可以在应用程序中进行此类配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘大伟:

    默认情况下、最好以最大速度运行 CLB 逻辑块和寄存器时钟、除非您对修改这些时钟频率有一些要求、否则这些要求可能会受益。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、我应该将 CLB 逻辑块、寄存器和 SYSCLK 设置为相同的时钟频率。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、我应该将 CLB 逻辑块、寄存器和 SYSCLK 设置为相同的时钟频率。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。

    谢谢您、

    Luke