This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:引脚 G4出现两次

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504023/tms320f28p650sh-pin-g4-appear-twice

器件型号:TMS320F28P650SH

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队

在  F28P650SH7NMRR 中 、引脚 G4出现两次:

1 - ADC-C 输入7  GPIO198   

2- GPIO12  EPWM7_A

请提供建议

此致

Shaya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yesaiahu:

    在 pinmux 工具中、GPIO12在引脚 B1上。 您在哪里看到 G4两次?

    谢谢您、

    Luke