This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:从 L4-L7 SARAM 执行闪存 API

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503495/tms320f28335-flash-api-execution-from-l4-l7-saram

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:

是否可以从 L4、L5、L6或 L7 SARAM 执行闪存 API? 我们的设计只需要使用由 CSM 保护的存储器区域。 我在 Flash2833x_API_Quickstart.PDF 中看到"从零等待状态的内部 SARAM 存储器执行闪存 API 代码"。 、但根据数据表、L4-L7为1个执行等待状态。 根据我的测试、从区域 L4-L7执行时、闪存 API 仍按预期工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系,我严重误读了文档,我认为是 L4-L7是由 CSM 保护的,但我现在看到它是 L0-L3。