This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:C2000 C/C++编译器用户统计信息:在哪里可以找到它们?

Guru**** 2590870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501928/tms320f280039-c2000-c-c-compiler-user-statistics-where-to-find-them

器件型号:TMS320F280039

工具/软件:

我将编译 SAFETI_CQKIT 资格认证文档、这需要 软件下载统计信息 使用 TI 的最新版本进行更新、特别是针对 C2000 C/C++编译器的版本。

以上是从 SAFETY_CQKIT (sic est)中提供的工具认证计划中提取的示例、必须使用真实/特定数据进行填充。

对于 C2000 C/C++编译器22.6.2.LTS 版本、在哪里可以找到上述数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    C2000 22.6.2编译器非常新。  我看到262个下载。  请注意、它还将捆绑在即将推出的 Code Composer Studio v20.2.0发行版中、该发行版将有数万次下载。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、我知道这是一个新版本、尽管我找不到下载统计信息。

    专注于较旧的 20.2.7.LTS (2022年8月)、我仍然找不到下载统计数据:也许我找的地方不对?

    [编辑]

    注释 :对于 SAFETI_CQKIT 中的工具资格计划的需求,我必须提到从初始版本开始的下载编号。 在第一种情况下,这一数字占22.6.0.LTS 以上,那么该数字对于22.6.x 系列也可能很重要。
    我只是在网站上找不到 在何处(以及如何) 我可以检索一个像图中所示的表-按文件和期间的下载总数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我找的地方不对?

    此信息未公开发布。

    关注较旧的20.2.7.LTS

    自2024年1月以来下载273次。  我可以访问的数据远不止于此。  这是否足以满足您的需求?

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否足以满足您的需求?

    您好、George、
    鉴于 TI 文档中的表格数据示例、可能并非如此。 不管怎样、我知道现在这不是公开可用的数据、我提交了一个支持请求单、只是为了更好地了解它。

    我从论坛开始,认为这只是一个公共网站页面,我找不到。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 客户支持部门已经告诉我、此论坛是解决此问题最合适的地方、我会更进一步。

    计划使用版本20.2.7.LTS、我需要版本的下载数据 从20.2.0.LTS 到20.2.7.LTS 。 根据我原始帖子中的 TI 文档、该文档看起来在中(有些情况下)提供 最大电阻值 窗体中、我可以将其嵌入到编辑过的文档中。 我怎么能得到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意,由于某些假期/假期,可能需要几天的时间才能得到答复。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    该表的屏幕截图来自一个或我们的内部统计工具。  对于 C2000 20.2.x、这是2024和2025的数据

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的屏幕截图、这正是文档所需的内容。

    Luca.