This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS 控制器的非易失性存储器闪存

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504309/tms320f28027-non-volatile-memory-flash-for-tms-controller

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:

我想对控制器 TMS320F28027执行非易失性或 ROM 存储器闪存。

可以通过 CCS 工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramya:

    使用 CCS 工具无法刷写 ROM 存储器。 不过、该闪存存储器可以进行编程。  

    谢谢、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的输入。

    我们希望我们的程序在关闭和打开后存储在 TMS 控制器中。 有没有这种可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可以通过使用闪存链接器配置来通过 CCS 进行工程构建和加载来完成。

    谢谢、

    Charles