This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:与 JetsonNano 的 SPI 连接

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504764/tms320f28379d-spi-connection-with-jetsonnano

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试连接 Jetson Nano。 但由于 Jetson nano 不是构建为从器件、因此我尝试将 Jetson nano 连接为主器件、将 C2000连接为从器件。 我的问题是在 C2000中有用于电机控制的代码、采样频率为10kHz。 如何将  Jetson Nano 连接为主器件、将 C2000连接为从器件。 我可以从非常基本的方面获得指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当与  SPI 上的器件技术参考手册(TRM)部分结合使用时、C2000Ware 中的 SPI 示例是开始学习 SPI 功能的好方法。 第18章"串行外设接口(SPI)"提供了进一步的实施指南。

    • 18.3.1运行简介对 SPI 的整体情况进行了介绍性说明
    • 18.3.3从模式具体说明了 C2000如何实现从模式功能
    • 18.4编程过程 对配置 C2000以用作主器件或从器件的过程进行了具体、深入和分步说明。

    此致、
    Jason Osborn