This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:BLDC 的无传感器控制

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504410/c2000ware-motorcontrol-sdk-sensorless-control-of-bldc

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想实现 BLDC 的无传感器控制。 您是否有用于此目的的带软件评估模块? 我有一个36V 和5A 电机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的。 C2000Ware 电机控制 SDK 包含许多示例、包括通用电机控制实验。

    此致、
    Jason Osborn