工具/软件:
我一直在尝试使用 FTF 和 SDISP 接口库集成 SPISD 模块。 一些它是如何工作的。 我是一个初学者,我恳请在这方面提供一些信息。
void sd_init ()
{
uint16_t i;
对于(I = 0;I < 10;I++) SPI_SEND_BYTE (0xFF);
uint16_t r = sd_cmd (0、0);
while (r!= 0x01) r = sd_cmd (0、0);
R = SD_cmd (8、0x1AA);
对于(i = 0;i < 4;i++) spi_recv_byte ();
执行{
sd_cmd (55、0);
R = SD_cmd (41、0x40000000);
} while (r!= 0x00);
}
我的代码卡在这个块中...它没有返回。
我正在使用这个 SPISD 接口。