This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:相移控制型 DAB 转换器中的有限输出电压分辨率

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505366/tms320f28379d-limited-output-voltage-resolution-in-phase-shift-controlled-dab-converter

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

问题说明:相移控制型 DAB 转换器中的输出电压分辨率有限

系统概述:
输出电压 三相双有源电桥(DAB)转换器 使用进行调节 相移控制 、其中相移通过TBPHS PWM 模块的寄存器实现。 系统的工作频率为 开关频率为 100kHz 、带有 时基周期(TBPRD)为500

当前配置:

  • TBPHS有所不同 0至80 、映射到的输出电压范围 250V 至1000V  

  • 这样可得到  每个 TBPHS 单元的电压分辨率为10V 、自750 V 范围÷75级= 10 V/级。

问题:
当前实现仅支持 TBPHS 的整数值 、将电压控制粒度限制为10 V 步长。 对于需要此分辨率的应用来说、该分辨率太粗略了 精细的电压控制 例如在测试环境中使用精密电源或受控电力输送。

目标:
成本目标 1V/ 步的电压分辨率 、必须改进相移控制、以便:

  • 每个  输出变化1V 对应于相移的更小、更精确的增量。

  • 这可能需要使用 TBPHS 小数值 或利用 高分辨率 PWM (HRPWM) 和利用 TBPHSHR寄存器 以便进行低于 TBCLK 的调整。

  • 最终、控制环路应允许采用中的接近连续的输出电压控制 250V 至1000V  通过扩展相移控制的有效分辨率来扩展环路带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。 我能否请您澄清您在实施过程中遇到的具体问题? 这对我来说是有点不清楚的问题是什么在这个时候。 即在 PWM 上实施 HR 功能时遇到问题? 这是关于应用的一般性问题吗? 如果您已经在进行这些配置、并且对外设设置有具体问题、我可以提供帮助、请告诉我。

    此致、

    Allison