This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:具有3phganinv 逆变器板和 f28379d 电路板的 bissc 编码器

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505398/launchxl-f28379d-bissc-encoder-with-3phganinv-inverter-board-and-f28379d-board

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRAcontrolSUITETMS320F28379D

工具/软件:

尊敬的 C2000团队:

我根据 controlSUITE 中的 FCL_SFRA_XL 示例在 TMS320F28379D 上运行、正在开发一个双电机控制工程。 我修改了代码、使用17位 BiSS-C 绝对编码器来代替默认增量(QEP)编码器。


 系统配置:

  • MCU:TMS320F28379D

  • 基本工程:FCL_SFRA_XL (controlSUITE)

  • 构建级别:FCL_LEVEL3 (电流环路控制)、FCL_LEVEL 4 (位置环路)

  • 电机:PMSM

  • 测试的编码器:

    • EnDat (13位绝对值)–电机达到最大速度并按预期运行

    • BiSS-C (绝对17位)–电机在1700 rpm 的转速下卡滞、之后不会增加电机转速。


  • 问题1:电机在具有 BiSS-C 的 FCL_LEVEL3中失速

    使用 FCL 级别3的 BiSS-C 编码器:

    • 电机正常启动并以中低速运行。

    • 它无法加速超过某个点。

    • 未触发任何故障、但电机会失速或卡在恒定转速下。

    • 相同的电机和参数可与 EnDat 编码器完美配合使用并达到全速运行。

    问题2:位置循环中意外的反向旋转

    在通过位置控制的较高构建级别(FCL_LEVEL4)中:

    • 电机有时正常工作并正确跟踪位置。

    • 然而、电机间歇性地在高速突然反向旋转。

    • 这通常在目标位置转换期间或转换后立即发生。

    • 未设置故障标志、但控制器似乎暂时施加完全反向扭矩。


 实现详细信息:

  • BISS-C 反馈是使用自定义 bissc_angle_read ()函数读取的。

  • MechTheta 的计算公式如下:

    bissc.RawTheta = 1.0 -((float) bissc_data_struct.position / 131072.0);// 17位
    bissc.MechTheta  = bissc.RawTheta - bissc.InitTheta;
  • 电角推导如下:

    bissc.elecTheta =_IQfrac (PolePairs * bissc.MechTheta);电机->elecTheta = bissc.elecTheta;
  • 各编码器类型的 FCL 和 ISR 时序保持不变。

  • FCL 之前在 A 任务内更新角度读取值。


观察结果:

  • 在低速运行期间、所有编码器值都显示为稳定状态。

  • Electeta 正确包装在0.0和1.0之间。


    如有任何建议或最佳做法可以解决这一问题、将不胜感激。 如果您需要日志、代码片段或其他测试数据、请告诉我。

    谢谢您、
    Divyesh Patel。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我记得 BiSS 编码器规范包括位置请求之间的最短时间。 您能否检查是否出现这种情况、以及是否在较高的速度下违反了该时序?

      此致

      Lori