This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:无法使用 HRPWM 实现高精度相移

Guru**** 2927560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503826/tms320f28p650dh-the-high-precision-phase-shift-using-hrpwm-cannot-be-achieved

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

您好、专家

  我目前面临着一个使用 HRPWM 实现高精度相移的功能问题。   

  在我的工程中、PWM1用作同步信号的基准、PWM5和 PWM11用于相移操作。 两者都 配置 向上计数模式。  

   根据手册参考、已执行以下 HRPWM 配置并使用 SFO 库。

   

   调试后、  我观察到 TRREM 寄存器的值在每个 PWM 周期从 CCS 接口更新一次。 但示波器上的 PWM 波形显示、高精度相移尚未实现。

   

您能给我一些建议吗?