This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:启用 SYNC 信号时、PWM8和 PWM9具有相位差

Guru**** 2930480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505571/tms320f28374s-pwm8-and-pwm9-has-phase-difference-when-sync-signal-is-enabled

器件型号:TMS320F28374S

工具/软件:

您好专家

客户需要将 PWM9 CTR 与 PWM8信号同步、但是当启用 PWM9同步时、PWM8和 PWM9之间有几个纳秒级的相位不同、PHS 值为0、但您可以看到下面的相位差:

为了验证 SYNC 信号是否正确传播到 PWM9、我们尝试将 PHS 值从0更改为某些值、在生成 SYNC 信号时可以正确加载 PHS:

下面是 PWM8和 PWM9的配置代码:

有什么建议可以调试该问题吗?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SYNCOUT 和 SYNCIN 脉冲同步之间存在已知的延迟。 相移值应至少设置为2、以考虑2个 TBCLK 延迟。