This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:验证连接错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504736/tms320f28379d-verify-connection-error

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

在 CCS 中执行 Verify connection 时、会发生一些错误。 请帮助我解决问题。 谢谢。

[开始]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------

/home/richard/.ti/ccs1281/0/0/BrdDat/testBoard.dat

----- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------

该实用程序选择了100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器"libjioserdesusb.so"。

软打开控制器时出错。

----- [发生错误、此实用程序已中止]------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为"-151"(0xffffff69)。
标题为"C_ERR_FTDI_OPEN"。

解释如下:
连接期间使用的 FTDI 驱动程序功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:未插入 XDS100、XDS100序列号无效
空白 XDS100 EEPROM、缺少 FTDI 驱动程序、USB 电缆故障。
使用"common/uscif"中的 xds100serial 命令行实用程序
用于验证是否可以找到 XDS100的文件夹。

[结束]