This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:CLB FSM 内部时序逻辑

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504149/tms320f280037c-clb-fsm-internal-timing-logic

器件型号:TMS320F280037C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

尊敬的 Champs:

我向客户询问此问题。 现在 、客户尝试使用 CLB FSM 来实现时钟同步和锁存等功能。 然而、从 TRM 中可以看出、FSM 模块是与时序相关的状态控制、未详细说明特定的内部 RTL 级别。

现在客户想知道、是否可以实现以下时钟同步锁存功能? 我们是否有配置示例和建议?

谢谢!

 

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    是的、通过修改 SysConfig 中状态位的公式、FSM 可用作锁存器。 您可以使用计数器事件控制锁存输出更新的时序。 如果 C2000Ware 中没有与此类似的示例、我可以指导该实现。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Luke、

    现在、我与客户合作、 通过以下 配置实现 RS 锁存器。

    客户还想知道、此配置的锁存器的实际逻辑结构是什么? 以下哪项相似? 这与客户设计的密钥验证有关、请务必帮助确认、谢谢!

     (无时钟)

     (带时钟)

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    客户还想知道、此配置锁存器的实际逻辑结构是什么? 以下哪项相似? 这与客户设计的关键验证有关、请务必帮助确认、谢谢!

    您可以帮助检查一下吗? 客户现在急于了解这一点。 谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    对延迟的回复表示歉意。

    TRM 中的此图概述了 FSM 的功能:

    每个状态位使用 s0、s1、e0和 e1作为输入、使用查询表。 在每个 CLB 逻辑块时钟边沿、当前的 s0和 s1值会根据查找表的输出进行更新。

    如果这样回答了您关于了解 FSM 逻辑结构的问题、请告诉我。

    谢谢您、

    Luke