This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:逆变器的最大 Fsw

Guru**** 2941090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503568/tmdshvmtrinspin-maxium-fsw-for-the-inverter

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:

尊敬的 先生或女士:

我是 达拉斯德克萨斯大学的研究助理。  我对 TMDSHVMTRINSPIN 有疑问。

在"HVMTR Rev 1p1 Hardware Quick Start Guide (HVMTR Rev 1p1硬件快速入门指南 )"文档中、说明:

用于功率级的200kHz 开关频率
高达100KHz 的 PFC 控制环路频率

我想知道这是用于 PFC 还是逆变器?  

逆变器的最大 fsw 是多少? 我可以以85kHz 的频率进行开关吗?

此致、

Mohammad Rastegar

德克萨斯大学达拉斯分校的研究助理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 建议逆变器的开关频率小于20kHz、PFC 的开关频率小于100kHz。

    下载并安装 controlSUITE、您可以找到此套件的设计文件、然后您可以根据此套件上使用的组件了解支持的功率和频率。

    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg