This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:确认 PLL 初始化期间的寄存器延迟时序

Guru**** 2768835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505313/tms320f280039c-confirmation-of-register-delay-timing-during-pll-initialization

器件型号:TMS320F280039C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我注意到 TRM 指定了一项要求:写入SYSPLLMULT寄存器后、需要延迟45个周期。 如果没有此延迟、后续寄存器写入可能会丢失。

然而,在函数中SysCtl_setClock(),我观察到写入后没有调用延迟SYSPLLMULT;而是在写入SYSPLLCTL1后立即写入。 这一顺序是否会带来任何潜在的风险? 在 C2000Ware 中使用此实现是否仍然安全?

作为参考、我使用的是 version C2000Ware_5_04_00_00

谢谢。此致、
抄送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、

    这是一个很好的收获。 我将查看 sysctl_setclock ()并查看是否考虑了该延迟。 您能告诉我您正在查看哪个 C2000Ware 示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan、

    我参考时使用了"..\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28003x\examples\flash\flashapi_ex1_programming"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我很快会更新您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对这些寄存器的任何 CPU 写入都需要在对同一寄存器的后续写入之间存在延迟、否则第二次写入可能会丢失。 由于 SYSPLLMULT 和 SYSPLLCTL1是不同的寄存器、因此不需要延迟。 在该限制条件下对同一寄存器进行背对背写入需要延迟

    谢谢