This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CPU1-EVM:空多核 SOM 和 CPU2工程

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505778/f29h85x-som-evm-empty-multi-core-cpu1-and-cpu2-project

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好专家、  

我想 在不使用 SysConfig 的情况下创建一个新的多核工程。 但我不能让它运行。 似乎需要进行一些预处理和后处理、当我尝试从可用的示例中复制时、

1. 如果没有 SysConfig、则不清楚如何操作、因为没有 SysConfig 没有示例。
2. 空的 SysConfig 后、示例代码开始工作。 我不明白为什么?

是否可以任何人在没有 SysConfig 的情况下为我提供一个空工程(使用 CPU1和 CPU2)?   

或者建议我,如何 使它 自己工作。

提前感谢您。

此致
Deep Ganatra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、

    我们建议在您的工程中使用 SysConfig。

    如果没有 SysConfig、您将需要我们的 SysConfig 已为器件生成的所有文件。 此外、还需要能够复制如何将所有工程链接在一起、就像我们的示例那样执行、并包含所需的编译后处理步骤。  

    CPU1当前会加载 CPU1/3程序、如果您使用闪存配置、这些程序会加载到器件中。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,马瑞安,  

    遗憾的是、我无法使用 SysConfig、因为我目前正在处理一个将基于 F28的工程迁移到 F29的工程。  我有所有必要的文件可供使用。 我需要将整个项目迁移到 F29。

    我提出的问题与构建具有两个 F28内核的工程以迁移到 F29内核的具体示例有关。 这是为了确保我了解需要对我的项目进行的更改。

    1.您能否澄清一下该指南是否提到需要 SysConfig 以及使用预编译和编译后处理步骤?

    2.如果他们这样做,请你告诉我在哪里?

    3.如果不是这种情况,请告知我在哪里可以找到 F29的空多核示例?

    此致
    Deep Ganatra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deep、

    就从 F28移植到 F29而言、唯一需要更改的主要参数是依赖项、包含我提到过的选项、文件搜索路径、正在使用的编译器。

    无需使用 SysConfig 来执行预编译和编译后处理步骤。

    我们在此处找到了一个基本的 LED 多核示例: C:\ti\c2000\d29h85x-sdk_1_01_00_00\examples\driverlib\multi_core\led

    您可以使用它作为参考。

    此致、

    Ryan Ma