This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:执行闪存操作后、GPIO 处于未定义状态

Guru**** 2767105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506415/tms320f28p650dk-gpios-are-in-undefined-state-after-a-flash-operation

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

您好:

我们的代码设置为包含引导加载程序和应用程序。
闪存组0 -引导加载程序
闪存存储体1 - CPU1应用程序
闪存组3 - CPU2应用程序

我们在引导加载程序中执行 DFU。 我们有一种有趣的故障模式。

一旦我们在引导加载程序中执行 DFU 并发出跳转到应用程序命令、GPIO 配置就不成功。
2.不过,如果我们在 CPU 上执行软件复位,在跳转到应用程序之前, GPIO 配置会成功。

我们在应用程序中调用 GPIO 初始化例程。 如果我们在 DFU 之后立即跳转、这些配置将不会成功。

执行闪存写入后、我们是否需要执行拆卸函数?

谢谢

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板出现问题。 这不是固件错误。 关闭 TT