This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在从 Resource Explorer 导入到 CCS 的示例工程中、driverlib.lib 是什么?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505609/launchxl-f28379d-what-is-driverlib-lib-in-example-project-imported-from-resource-explorer-to-the-ccs

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想知道 Resource Explorer 中导入的示例工程代码中显示的是 driverlib.lib 文件吗?

它是一个无法打开的二进制文件。

我尝试将其从项目中排除,并尝试构建项目,但最终遇到了一些错误!!  

请帮助我解决这个问题。

我需要知道所有内容都包含在中 driverlib.lib  文件(什么所有定义或任何东西),以便我们可以决定是否有它,并在我们的项目中使用它,我们将开发用于电机控制应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我是否可以对此进行任何更新?

    我们打算不在我们的项目中使用(包括)它、但这样做会导致建造后出现一些错误。  

    请帮助我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourabh、

    对于上下文、driverlib.lib 文件是一个库文件、包含用于与 MCU 的硬件外设交互的预编译代码。 它提供更高级别的硬件寄存器抽象、从而简化了器件编程过程。 driverlib 函数是开发人员可用于配置和控制 器件外设的函数集合、无需直接操作低级存储器映射寄存器。

    您可以打开并浏览此代码文件的源代码文件  位于我们的 C2000Ware SDK 中、其目录为: {C2000Ware}\driverlib\f2837xd\driverlib。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    感谢您的答复。

    因此,如果必须将其从我的工程中的编译中排除,那么我必须在示例工程中包括要编译的整个 driverlib 文件夹(如下所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    是的、这样是正确的-您需要手动拉入这些文件或拥有 driverlib.lib。 请注意、driverlib.lib 已进行了优化。  

    此致、

    Allison