This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:在地址"0x80d1&quot 处中断;没有可用的调试信息、或在程序代码之外。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494303/tms320f280049c-break-at-address-0x80d1-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的程序是从闪存还是 RAM 执行? 如何将程序加载到器件上?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该消息意味着您必须为程序加载符号(由 CCS 提供的地址给出的符号在 RAM 中运行)。

    此致、

    马特