This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:闪存 API 的使用

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505406/tms320f28p650dh-the-use-of-flash-api

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

您好、专家

1.自行设计上层电脑软件,进行远程程序下载。 为 DSP 设计单独的引导-在闪存上运行。 如何擦除芯片闪存、写入等 未理解此过程 flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sprabv4。

    此致、

    Rajeshwary