This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:在 CCS20中的现有工程中添加 syscfg

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506775/tms320f28p650dh-adding-syscfg-to-existing-project-in-ccs20

器件型号:TMS320F28P650DH
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我向 CCS20中 F28P65的双 LED 示例添加 syscfg。

我将 syscfg 文件从双"空"示例复制到 LED 示例(分别为 CPU1和 CPU2)

粘贴时会显示一条消息、要求天气以支持 syscfg、然后我点击"Yes"。

接下来、编译工程时出现以下错误。

C2000WARE 5.04从这个 SDK 导入工程。

如何将 syscfg 添加到工程中?

此致、

挂起