This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ROM 闪存 API

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501735/tms320f280049-rom-flash-api

器件型号:TMS320F280049
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 C2000专家:

ROM 闪存 API 看起来是旧版 COFF、如果我的项目输出格式是 eabi (elf)、是否可以使用 ROM 闪存 API? 在 eabi (elf)中使用 ROM 闪存 API 有哪些风险?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 F28004x 器件、ROM 闪存 API 是旧版 COFF。 但是、我们将 EABI 格式的闪存 API 库放置在相应位置  。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajeshwary,

    我知道 c2000ware 中有 eabi 库、大家知道闪存 API 必须在 ram 或其他闪存存储体 中运行以擦除或编程闪存内容、但我的代码中运行了 ram 和闪存空间、 因此我计划更改使用 ROM 闪存 API、所以我想知道在 eabi (elf)工程中使用 ROM 闪存 API 有哪些风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在此处更新吗?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您不能使用 eabi 格式的 COFF 库、会出现编译错误。

    此致、

    Rajeshwary