This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659SH-Q1:TMS320F28P65 SFRA 增益 CAN&'t DISPLAY >0dB

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504087/tms320f28p659sh-q1-tms320f28p65-sfra-gain-can-t-display-0db

器件型号:TMS320F28P659SH-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我 使用库5.04 (Ware_Digital power_sdk_5_04)

为什么 CAN、t display 开环幅度>0dB?

如何设置 幅度>0dB

请参阅下面的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何高于0dB 的幅度值?

    它是否为闭环图以相同的方式绘制(不显示正幅度 db)?

    谢谢、

    Shashank