This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:使用同一源在两个 CPU 上触发中断

Guru**** 2929930 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506791/tms320f28p650dh-triggering-interrupt-on-both-cpu-with-same-source

器件型号:TMS320F28P650DH
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否可以 使用同一个源触发 CPU1和 CPU2。 例如、PWM CMPA 事件中断。

如何在 syscfg 中配置(如果可能)?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    对此有何回应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    是的、这是可以实现的。 请参阅 TRM 中的以下部分:

    我认为这目前在 SysConfig 中是可行的、因为中断模块无法手动添加、需要由另一个模块拉入。

    但从理论上讲、这与在非所有者 CPU 上仅添加中的中断模块实例相同(一次仍然只有一个 CPU 具有外设的权限/控制)。 而是可以在主代码中调用 Board_init ()后、在 C 语言中配置 ISR。

    如果此回答回答回答了您的问题、请支持投票。 如果没有、请告诉我还有什么可以帮助或进一步解释的。  

    此致、

    Delaney