This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SYNC0配置为 PWM 模块的同步输入源

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503161/tms320f28p650dk-sync0-is-configured-as-the-synchronous-input-source-for-the-pwm-module

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

我要将 SYNC0信号配置为 PWM1同步输入源、并进行 PWM1计数和递减计数。 然后、当 PWM1计数值等于0时、将同步源输出到三通道 PWM 模块作为同步输入。 这种做法是否可行? 当前问题在于配置 PWM1的同步输入时出现问题。 芯片在200MHz 下运行。 我们的目标是将 PWM1计数从 SYNC0计数更改为向下计数位置2400、即12 μ s 后的计数更改为0。当计数值等于0和12500时、即中断频率为16K、触发 PWM 中断。 但是、配置后没有同步效果。 您知道如何处理和修改它吗? 以下是程序和示波器的屏幕截图。 黄色示波器是 GPIO34、配置为 SYNC0信号。 绿色的是触发 SYNC0中断(高电平)和完成中断(低电平)的 GPIO 端口。 蓝色的是触发高电平 PWM 中断和低电平完成中断的 GPIO 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可以 使用 ECAT_SYNC0作为 EPWM1的同步输入、而 EPWM1可以在其计数器为零时向其他 PWM 发送同步。

    您的配置看起来是正确的。

    使用 ecat_sync0在 pwm1上看不到同步事件吗? 是否可以显示 pwm1输出和 ecat_sync0作用域 Hot? 此外、您还可以检查 PWM1寄存器以查看是否发生了同步?

    Unknown 说:
    当计数值等于0和12500时、会触发 PWM 中断、

    Unknown 说:
    绿色的是触发 SYNC0中断(高电平)和完成中断(低电平)的 GPIO 端口。 蓝色的是高电平触发 PWM 中断的 GPIO 端口和

    我不明白你是什么意思绿色和蓝色上面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色信号对应于 SYNC0信号。 进入 SYNC0中断后、绿色信号转换为高电平。 SYNC0中断完成后、绿色信号恢复到低电平。 在 PWM1中断期间、蓝色信号转换为高电平、随后在 PWM1中断完成时恢复到低电平。 PWM1中断具有优先级、可以抢占 SYNC0和 PDI 中断。 当 TBCTR 寄存器等于0或12500时、会触发 PWM1中断。以前、我们的 C200WARE 版本为5.0、现在为5.04、但它仍然无效。 下面是当前的 PWM1配置程序和示波器屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM1模块仅用于在没有信号输出的情况下对16KHz 中断进行计数和触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、现在的解释是合理的。

    但我仍然不明白你是什么意思下面? 同步效应是什么意思? 您看到同步中断被触发了吗? 同步后时基计数器是否未按预期更新是您所说的内容?

    Unknown 说:
    但是、配置后没有同步效果。 您知道如何处理和修改它吗? [/报价]

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否向我发送项目的简化版本、以便在我结束时查看问题

    谢谢