This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:使用 LaunchXL-28069M 调试 CC2640R2

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498991/launchxl-f28069m-debugging-cc2640r2-with-launchxl-28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:

我当前的设置是我有2个 CC2640R2F2蓝牙板、我已成功通过蓝牙连接它们并在两者之间传输游戏手柄数据。  我尝试完成的最后一步是将数据从从器件 cc2640r2通过 SPI 中继到 launchxl-f28069m 板、以便使用该数据以不同的速度旋转电机。  很久以前、当开发蓝牙板数据并使用简单外设和简单中央器件时、我创建了一个目标配置、使我能够同时运行两个板。 因此、我想我可以直接在配置中添加洗衣 l-f28069m 并进行调试、看看我是否正确设置了 SPI 并从 cc2640r2从板接收到数据。  但是、当我连接到目标并在 f28069m 上加载符号时、它会停止程序、并且在按下调试器上的 Play 时不会继续。   

以下是序列的视频:
e2e.ti.com/.../sequence.mp4

我的目标配置



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我首先想检查您是否参考了此资源、该资源讨论了与多个调试探针的连接?  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_custom_target_config.html 

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我在上图中进行目标配置的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    该专家目前不在办公室、将在下周返回时回复您的查询。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    对延长的延迟深表歉意。 如果您仍在处理此问题、或者状态、工作环境有任何变化、我首先想检查一下。

    此致、

    Allison